我们今天能为您提供什么帮助?

TM5SE1IC01024计数模块如何将通道值设置为初始值?

问题描述:
TM5SE1IC01024计数模块如何将通道值设置为初始值?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

要将计数通道的当前值初始化,步骤如下:

1、  将相应通道的ReferenceModeEncoder0x参数赋值为195(16#C3);

2、  根据在“I/O 配置”选项卡中“参考启用开关”的配置,设置数字量输入 0x的值,

a)         关闭 ——不使用数字量输入,DIx的值为0

b)        开启(低活动状态)——数字量输入DIx的值设置为0

c)        开启(高活动状态)——数字量输入DIx的值设置为1;

3、  导通外部参考脉冲Rx;