FA263695
FA263695
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vigirex漏电保护继电器RH99M自动复位,220/240V AC50/60/400HZ,灵敏度 0.03A -30A瞬时,或0~4.5秒延时,订货号是多少?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器
解决方法:
56193
首次发布日期:
2015/8/13
修订日期:
2015/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Vigirex 漏电故障保护继电器
探索更多
范围:
Vigirex 漏电故障保护继电器