我们今天能为您提供什么帮助?

潮湿环境或医疗场所内采用额定动作电流为10mA 6mA 的RCD是否可更安全一些?

问题描述:
潮湿环境或医疗场所内采用额定动作电流为10mA 6mA 的RCD是否可更安全一些?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

没有必要。因为虽然不同的潮湿环境对接触电压限制有50V 25V 12V的不同要求,但区分这些特地电压的目的都是为使通过人体的接触电流不超过30mA。因引发心室纤颤的接触电流在任何潮湿程度的环境下都是不变的 30mA,因此为防电击致死的RCD的额定动作电流选用30mA和选用10mA,6mA,其效果是相同的。所以没有必要在游泳池浴室等特别潮湿环境装用 10mA 6mA的RCD.相反,太敏感的RCD反因正常泄漏电流过大而导致不必要的跳闸,带来不便甚至引起事故。为此,新版《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008对旧版做了改进,即潮湿环境或医疗场所内设置RCD时,其额定动作电流小于等于30mA即可。