我们今天能为您提供什么帮助?

Reflex iC60集成控制断路器如何锁定在断开位置?

问题描述:
Reflex iC60集成控制断路器如何锁定在断开位置?

所属产品线:
Reflex iC60

解决方法:

Reflex iC60自带挂锁装置,拉出挂锁装置,可断开一切本地和远程操作,并通过3-6mm的挂锁锁定在断开位置。

1.对于配合1P,2P断路器的Reflex iC60,拉出挂锁装置,加上挂锁,即可将断路器锁定在OFF位置;
2.对于配合3P,4P断路器的Reflex iC60,通过挂锁锁定的同时,还需要在断路器的手柄处单独加挂锁附件,增加另外的挂锁来同时锁定断路器。