我们今天能为您提供什么帮助?

为空调如何选择断路器?

问题描述:
为空调如何选择断路器?

所属产品线:
断路器及开关; 模数化低压终端配电产品

解决方法:

普通空调的启动电流即是压缩机堵转电流(但又稍微有点区别,因为只要压缩机一启动,电流会马上下降),启动电流约为额定电流的3倍(此倍数为经验值,部分机型略为偏高,部分机型略为偏低)。假设1匹的空调,其额定功率735W,额定电压220V 50HZ(我国民用电压/频率),功率因素为95%(常规定频空调90%~98%)则其启动电流为735/(220*0.95)*3倍=10.56A。如果是变频空调:因变频空调会自动控制频率由低升至高,故不存在启动电流大的问题,启动电流可以按额定电流算。所以对于家用空调选择配电保护的断路器就可以了。如果是工业用空调,启动电流较大,一般选择电动机保护断路器。