我们今天能为您提供什么帮助?

iATLz的工作原理是什么?在什么情况下需要配置此附件?

问题描述:
iATLz的工作原理是什么?在什么情况下需要配置此附件?

所属产品线:
iTL

解决方法:

ATLz拼装在iTL的左侧,其电气图如下:
1.jpg
在通过带指示灯的按钮进行控制时,若按钮没有按下,主线圈通过指示灯接入主电源,当通过带指示灯的电流超过3mA时,这时足够使线圈保持得电,为避免这种情况,需要加iATLz的附件,此附件起到类似分流的作用。
每3mA需增加一台iATLz,如通过指示灯的电流为7mA时,需要两台iATLz。