我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
2013年6月新推出的iINT125产品与原iINT125有哪些区别?
问题描述:
2013年6月新推出的iINT125产品与原iINT125有哪些区别?

所属产品线:
iINT125隔离开关

解决方法:

主要区别在以下方面:
1)外形尺寸不同,新老iINT125相同级数的产品宽度相同,但高度不同,如图1和图2所示。
iINT125.bmp
图1 老iINT125
2013.6.int125.bmp
图2  新型iINT125

2)电气附件不同
2013年6月新推出的iINT125可加装的电气附件为iOF,该附件与iC65的iOF通用;
原iINT125的指示附件型号为OF iSW,该附件与iC65的iOF不同。
3)机械附件不同
2013年6月新推出的iINT125可加装iC65的的机械附件,分别为旋转手柄、插拔式底座(单级)和挂锁附件;
原iINT125可以用C65的旋转手柄和挂锁附件。