我们今天能为您提供什么帮助?

Osmart K系列微型断路器,具体型号中为什么会出现“a”和“N”两种表示(例如:OSMC32a****或OSMC32N****),有何区别?

问题描述:
Osmart K系列微型断路器,具体型号中为什么会出现“a”和“N”两种表示(例如:OSMC32a****或OSMC32N****),有何区别?

所属产品线:
Osmart-K

解决方法:

“a”和“N”都用来表示额定短路分断能力Icn,其中“a”表示4.5KA,“N”表示6KA。这是因为在Osmart K系列微型断路器中,不同额定电流或脱扣曲线的型号其Icn会有所不同,具体可见下表:

Osmart K

额定电流

脱扣曲线

Icn

举例

1~40A

C曲线

6KA

OSMC32N2C6K

50~63A

C曲线

4.5KA

OSMC32a2C63K

1~63A

D曲线

4.5KA

OSMC32a2D40K

注:脱扣特性:C曲线为5~10 In;D曲线为10~14 In.