我们今天能为您提供什么帮助?

电流互感器16482有4个接线柱,如何接线?

问题描述:
电流互感器16482有4个接线柱,如何接线?

所属产品线:
Multi9低压终端配电产品

解决方法:

如图所示红圈处:
16482.JPG
电流互感器16482、16483、16534二次侧两组输出端(两个S1 两个S2),分别内部并联,任选一组接线即可,不用的输出端不需要短接。两组端子分别位于不同方向,安装接线比较灵活。