我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
2013年新推出的iINT125系列隔离开关最多可拼装多少个iOF模块?
问题描述:
2013年新推出的iINT125系列隔离开关最多可拼装多少个iOF模块?

所属产品线:
iINT125隔离开关

解决方法:

新iINT125系列产品采用了新订货号(以“A9S”开头),iOF模块改为采用iC65系列产品的相应附件(订货号:A9A26924),每个隔离开关最多可拼装2个iOF附件。