我们今天能为您提供什么帮助?

NG125有独立的分励脱扣单元MX吗?

问题描述:
NG125有独立的分励脱扣单元MX吗?

所属产品线:
Vigi for NG125

解决方法:

NG125没有独立的MX,只有MX+OF一体式的分励脱扣单元。得到信号后,可以触发与之拼装的断路器脱扣,OF用来指示断路器的合/分状态,安装于NG125左侧;MXV功能与MX+OF不同,用于剩余动作电流保护分励脱扣,当MXV得到信号后带动VigiNG125脱扣,MXV和VigiNG125一并安装于断路器右侧,其中MXV安装于VigiNG125上。