问题描述:
NG125的延伸手柄附件能否实现门联锁?所属产品线:
NG125解决方法:
可以实现门联锁,标准配置是当手柄处于“ON”位置时不可打开柜门,在“OFF”位置才可打开柜门,如果用户想取消门联锁,即在“ON”位置时也能打开柜门,有两种办法可以采取:1)可用曲别针将旋转手柄下面一小槽插一下;2)可拆开旋转手柄后用工具将手柄基座安装旋转手柄处堵塞的垫片移除。取消门联锁的具体操作如下图所示。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以实现门联锁,标准配置是当手柄处于“ON”位置时不可打开柜门,在“OFF”位置才可打开柜门,如果用户想取消门联锁,即在“ON”位置时也能打开柜门,有两种办法可以采取:1)可用曲别针将旋转手柄下面一小槽插一下;2)可拆开旋转手柄后用工具将手柄基座安装旋转手柄处堵塞的垫片移除。取消门联锁的具体操作如下图所示。
是否有帮助?