我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iDPNK2和iDPNa/N/H具体有什么异同?
所属产品线:
iDPNK2

解决方法:

相同点:
1、为1P+N,同时切断相线和中性线,但中性线不提供保护
2、同iDPNN一样,分段能力为6KA
3、额定电压都是230v

不同点:
1、iDPNK2电流为10~63A,iDPNa/N/H电流为2~40A
2、iDPNK2可以拼装iC65的2P漏电,iDPNa/N/H只能拼装iDPN的漏电
3、iDPNK2的绝缘电压是:500v,iDPNa/N/H的绝缘电压为400v
4、iDPNK2的污染等级是:3级,iDPNa/N/H的污染等级是:2级
5、iDPNK2的耐冲击电压是:6KV,iDPNa/N/H的耐冲击电压是:4KV