我们今天能为您提供什么帮助?

定时开关切换命令个数和最小间隔时间表示什么意思?

问题描述:
定时开关切换命令个数和最小间隔时间表示什么意思?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

切换命令个数表示对某一段循环时间,可以设定进行动作切换的时刻数量。

例如IHP7天(CCT15720)的切换命令个数为56,一个ON和一个OFF算两个切换命令。最小间隔时间为1分钟,表示可以对7天即168小时进行编程设定,总共可以设定56个时刻切换动作。其中前后两个切换动作的时刻最小间隔不能小于1分钟。