iC65的iMN前面板机械指示什么时候显示红色,什么时候显示白色?
问题描述:
iC65的iMN前面板机械指示什么时候显示红色,什么时候显示白色?所属产品线:
iC65解决方法:
iMN在没有与断路器连接时,也没有通电时,无论是分闸位置(手柄打在下端的位置),还是用手一直强制按住在合闸的位置,均是红色; iMN在与断路器连接后,在没有给断路器和线圈通电时,无论是分闸位置(断路器手柄和欠压手柄均打在下端的位置),还是用手一直强制按住在合闸的位置,均是红色; iMN在与断路器连接后,在给断路器和线圈通电后,如果线圈得到的电压在正常的合闸电压范围之内,那么前面板的窗口显示白色,如果通电后由于欠压线圈引起的脱扣,则线圈的窗口显示红色。
是否有帮助?