我们今天能为您提供什么帮助?

iMNV有失压保护功能吗?

问题描述:
iMNV有失压保护功能吗?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iMNV 欠压保护动作范围是:55V-160V,超过或低于这个范围是不动作的,比如低于55V是不动作的。如果电压是缓慢地降下来的,因为会经历动作区间,所以也会动作。断路器拼装iMNV后,iMNV不给电断路器是可以正常合闸的。这款区别其它的欠压保护功能,是基于新的建筑电气标准。