所属产品线:
Modicon M221; Modicon TM3扩展模块解决方法:
TM221同时有TM2 和 TM3 扩展模块时,Logic Controller 的 I/O 总线会以较慢模块类型的速度运行。例如,同时使用 TM2 和 TM3 模块时,Logic Controller 的 I/O 总线会以 TM2 模块的速度运行。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TM221同时有TM2 和 TM3 扩展模块时,Logic Controller 的 I/O 总线会以较慢模块类型的速度运行。例如,同时使用 TM2 和 TM3 模块时,Logic Controller 的 I/O 总线会以 TM2 模块的速度运行。
是否有帮助?