我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Somachine basic软件中通过系统字获取CPU的状态
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过系统字%SW118获取:

指示 Logic Controller 的状况。

此字的其他所有位均设置为 1 并且是保留位。对于正常运行的控制器,此字的值为 FFFFh。

位 9:0 = 检测到外部错误,或是通讯中断。

位 13:0 = 检测到配置错误(已配置 I/O 扩展,但不存在或不工作)。在这种情况下,总线不会启动(总线将锁定,直至 %SW118 的位 13 等于零)。

位 14:0 = 检测到运行时 I/O 扩展总线错误(上次交换时至少有一个 TM2/TM3 出错)。

位 15:0 = 检测到扩展板错误(配置或运行时操作)。