我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Somachine basic软件中获取CPU的MAC 地址
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过系统字%SW107~%SW109获取:

指示控制器 MAC 地址(仅以太网通道中会显示)。

对于 MAC 地址 AA:BB:CC:DD:EE:FF:

  • %SW107 = AA:BB

  • %SW108 = CC:DD

  • %SW109 = EE:FF