[Q&A]Somachine basic软件中最小扫描时间(微秒)通过系统字获取
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
可以通过系统字%SW72获取最小扫描时间:
指示自上次冷启动以来最短的控制器扫描循环的执行时间(单位:毫秒)。
注意: 此时间对应于扫描循环的开始(获得输入)和结束(更新输出)之间的耗时。如果扫描时间为 2.250 毫秒,则 %SW32 将为 2,并且 %SW72 将为 250。
是否有帮助?