我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2805的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2805: [Target Type] [Target Name] [Property Name] 当【在 Runtime 中设置 IP 地址】禁用时,不能使用【设置IP地址】操作。

当含有【设置IP地址】操作的工程已被成功验证后,再在目标节点属性中禁用【在 Runtime 中设置 IP 地址】,会发生这个错误。

解决方案:

  • 在目标节点属性,启用【在 Runtime 中设置 IP 地址】属性。