我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 之切换已安装的语言

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在 Vijeo Designer 的安装期间您不能切换所显示的语言。 您要具备管理员权限才能切换 Vijeo Designer 的语言。

切换语言:

  1. 采用以下方式打开语言选择工具:

  • 在 Windows 的开始菜单中,选择【 程序 】、【 Schneider Electric 】、【 Vijeo Designer 】、【 工具 】,然后点击【 语言选择工具 】。

  • 在编辑器中点击【工具】菜单,选择【语言选择工具】。

  1. 退出所有 Vijeo Designer 的应用程序。

  2. 在 Vijeo Designer 的语言选择窗口中,请选择想要切换的安装语言。

  3. 点击【设置语言】。