我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2804的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2804: [Target Type] [Target Name] [Property Name] 当启用DHCP时,不支持【设置IP地址】操作。

当含有【设置IP地址】操作的工程已被成功验证后,再启用DHCP,会发生这个错误。

解决方案:

  • 在目标属性中,设置【DHCP】为禁用。 然后再确定属性【在 Runtime 中设置 IP 地址】已被选中。