我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2803的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2803:[Target Type] [Target Name] [Property Name] 当前目标机器不支持【设置IP地址】操作。
当含有【设置IP地址】操作的工程已被成功验证后,再更改下列任一设置,会发生这个错误。
目标机器改变为不支持以太网的机器。
更改为 iPC 或 HMIG5U 目标机器。

解决方案:

选择一种既不是IPC系列又支持以太网的目标机器。
选择一个不是基于 Windows 的 目标机器(如:iPC 或 HMIG5U)。基于 Windows 的目标机器不支持 Run Time 的 IP 地址更改,不能运行设置 IP 地址操作。
确保禁用目标属性中DHCP。
确保目标属性中【在 Runtime 中设置 IP 地址】属性被选中。