[Q&A]Vijeo Designer V6.2 为功能键设置互锁
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
如果您在一个功能键操作中启用了【互锁】属性,功能键操作仅在满足互锁中设置的条件时才运行。 当互锁变量值为 1 时,功能键操作有效。 当互锁变量值为 0 时,当用户按下功能键时功能键操作并不运行。

您可以使用 BOOL 型、Integer变量或者布尔表达式作为互锁变量。 功能键操作仅当互锁值为 1 时才有效。

目标功能键和画面功能键的互锁设置是相对独立的。

您可以通过互锁功能对功能键组进行加锁或解锁。 想要对功能键组进行加锁或解锁时,请将同一互锁变量用于您想要进行组合的所有功能键。 当互锁变量的值或为 1 时,所有与此互锁变量相关的功能键将变为锁定或解锁。
是否有帮助?