我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置画面功能键

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:
  1. 在画面属性中,请点击功能键旁边的省略图标以显示画面功能键设置对话框。

  2. 点击功能键列表的【添加】按键。

  3. 使用【键】下拉列表以选择功能键,并点击【添加】。

  4. 在功能键列表中,选择新添加的功能键。

  5. 使用【操作】下拉列表为所选的功能键设置操作。 请参阅第 9.5 节,操作。