我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 静态变量LED 闪烁表

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

静态闪烁变量的位对应于静态功能键的号码。 闪烁变量 1 与闪烁变量 2 的值决定了 LED 闪烁速率。

下表介绍变量的位的值如何对应于功能键的 LED 闪烁速率。

F= 静态功能键

并非所有的目标机器都支持相同数目的功能键,请参阅附录 5,硬件规格。