[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载至多个目标机器
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
当工程中包含多个目标时,您可以通过在【工程】节点中选择【下载所有目标】将所有目标同时自动下载。 此项选择将工程文件轮流下载至每个目标机器中(非模拟)。 故,【下载所有目标】相当于同时在每个目标节点选择【下载】。 这些目标的类型或型号不必相同,或使用相同的下载方式。
1 将 PC 机编辑器与每个目标机器通过合适的电缆相连接。
2 开启目标机器中的 Vijeo-Designer Runtime。
3 请确保每个目标机器中设置了正确的下载方式。 每个目标机器可支持的下载方式,请参阅章节 25.6,下载工程
4 右击【工程】节点,选择【下载所有...】。
5 如果下载至 iPC 或 XBTGTW 中,目标机器将重启,并显示 Windows 登录屏幕。 登录之后,打开 Vijeo-Designer Runtime。 此时 iPC 或 XBTGTW 中将出现一个对话框,表示正在建立编辑器与目标机器之间的连接。 请不要关闭此对话框。
是否有帮助?