我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载 工程已下载至不匹配的目标机器中(从 USB 中加载应用程序)

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

利用文件系统下载至 USB 驱动器功能,您可以从 USB 驱动器中安装用户应用程序。但是,请确保应用程序中的目标类型与画面大小与实际的目标机器相匹配。如果您插入一个 USB 驱动盘,此 USB 驱动盘中加载的应用程序中设置的目标类型与画面大小与实际的目标机器不匹配,则将会显示以下的信息且目标机器在安装过程中出现死机。

“自动安装程序检测到错误。您的应用程序无法成功运行。请确保目标类型为正确。"

想要修复此错误,请先将目标机器关闭,插入一个载有有效应用程序的 USB 驱动盘,然后重启目标机器。