我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载 工程下载到了错误的目标机器

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

如果将用于以太网目标机器的工程下载到了一个只支持串口通信的目标机器,就会出现一条错误信息。这个错误通常出现在:

  • 目标类型是 XBTGT1000 系列。

  • 所选的机型支持以太网。

  • 在下载属性中设置的 IP 地址、子网掩码和默认网关地址。

要解决这个问题,必须使用 Runtime 安装程序恢复目标机器上的 Runtime 系统。请参照章节 25.6.6,恢复目标机器的系统,选择合适您的目标机器的步骤。如果您再次下载用户应用程序,请确保编辑器中设置的【目标型号】与【画面大小】与真实的目标机器相匹配。