我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载未完成就拔出了 CF 卡/SD 卡

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当下载到CF卡/SD卡时,即使编辑器指示下载操作已经完成,向CF卡/SD卡的写数据操作也可能没有结束。如果下载未完成就拔出了CF卡/SD卡,那么目标机器就不能用这块CF卡/SD卡来运行。编辑器指示下载完成之后,请等待一到三分钟再拔出CF卡/SD卡。