[Q&A]Vijeo Designer V6.2 CF 卡中的用户应用程序不运行
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
在 XBTGT、XBTGK 系列目标机器中,您可能会遇到 CF 卡中的用户应用程序不运行情况,或者 CF 卡中的 Runtime 系统文件没有复制至目标机器中。这两种情况均表示您需要更改 CF 卡的 DIP 开关设置。
CF 卡的正上方的 4 个 DIP 开关用于控制 CF 卡操作。
关闭目标机器,将 DIP 开关 1 置 ON。将其它 DIP 开关置 OFF。
有关 CF 卡的 DIP 开关的详细信息,请参阅您的硬件用户手册。
插入 CF 卡,打开目标机器,将 CF 卡中的 Runtime 系统文件与用户应用程序安装至目标机器中的内存(闪存)中。
DIP 开关 2 用于设置恢复模式,将 Runtime 文件传输到目标机器,但不传输应用程序。因此,当想把所有文件传输到目标机器中时,请确保此开关处于 OFF 状态。
是否有帮助?