我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载至 HMIGTO、XBTGT 或 XBTGK 系列时内存不足

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

向目标机器重复下载可能会引起内存不足。

  1. 重新向CF卡/SD卡下载以删除所有无用文件。

  2. 如果仍然存在错误,请格式化CF卡/SD卡,重新安装 Runtime,并重新下载用户应用程序。

如果仍然显示内存错误信息,那可能是因为用户应用程序过大。当应用程序文件大于CF卡/SD卡容量时,就会显示内存不足错误信息。请检查文件大小以及CF卡/SD卡容量。 如果必要,请使用一个容量更大的CF卡/SD卡。