我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载程序至网络文件夹中

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当使用的是 iPC/XBTGTW 目标机器时,请选择文件夹下载方式。

使用文件系统将用户应用程序下载至网络文件夹、CF卡/SD卡或 USB 驱动器中。 可支持的目标机器的列表,请参阅附录 5,硬件规格。

对于 iPC/XBTGTW 目标机器,一旦下载完毕,使用目标机器中的 Vijeo Designer 应用程序安装程序将用户程序安装到 Vijeo Designer Runtime 中。 对于其它类型的目标机器,将可选驱动器插入目标机器中,并重启以安装应用程序。

如果PC仅有一个驱动器分区(仅有C:\drive ),将不能安装Vijeo Designer 应用程序为vda文件。 必须通过 USB 电缆或以太网下载。

确保 Vijeo-Designer Runtime 的版本号匹配于 Vijeo-Designer 编辑器。 如果版本不匹配,请更新编辑器或 Runtime。 有关版本号的相关信息,请参阅章节 26.4.4,显示版本信息。

1     在 Vijeo-Designer 中,右击【目标】节点,选择【属性】,打开属性栏。 将【下载】属性设置为【文件系统】。

2     在【路径】中,输入目标地址的驱动器名(如,F:\),可以是网络文件夹(针对 iPC),也可以是可选驱动器。

下载只支持本地路径名称。 要下载到一个网络驱动器,请先把该网络驱动器映射到本地驱动器然后定义下载路径。

在下载路径中,只能使用 ASCII 字符。

4    右击【目标】节点,然后单击【下载】。 应用程序将作为 .vda 文件下载至指定路径。

5    在目标机器中,点击【Windows 开始】按键,接着指向【程序】,【Schneider Electric】,【Vijeo-Designer】,【工具】,然后点击【Vijeo-Designer Runtime 安装程序】。

6    在【Vijeo-Designer Runtime 安装程序】中,使用下列方式选择压缩的工程文件:

输入 .vda 文件的路径。

点击【浏览】,找到此 .vda 文件所在位置。

从浏览器中将此 .vda 文件拖放至指定位置。

7    如果您使用 Smart iPC 或 XBTGTW 去下载用户应用程序,您必须对主驱动器进行解锁。

如果主驱动器被锁,请在显示的信息框中,点击【解锁与重启】,关闭并重新启动 Windows。

当 Windows 开启时,如果显示一个 Runtime 信息窗口,请点击【退出】。

接着,运行 Vijeo-Designer 应用程序安装程序,以继续进行安装。

当安装完毕,点击【加锁与重启】,以保护其主驱动器。

9    打开 Vijeo-Designer Runtime,运行此用户应用程序。