我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2716的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2716: [对象类型][对象名][属性名]超出范围。  有效范围是[整数 1]到[整数 2]或[整数 3]到[整数 4]。

指定的值超出有效范围。

解决方案:

  • 输入指定范围中的一个数值: [整数 1][整数 2]或[整数 3]到[整数 4]。