我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 下载程序到CF卡/SD卡或USB 驱动盘

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1  将CF卡/SD卡插入CF卡/SD卡读取器中,或将 USB 驱动器插入 USB 端口中时,在您的 PC 机编辑器中可见。

2  在 Vijeo-Designer【Navigator】窗口的【工程】页中,右击【目标】节点并单击【属性】来打开属性页。

3  将【下载】属性设置为【文件系统】。

4  在【路径】属性中,定义CF卡/SD卡读取器或 USB 闪存的位置。

5  大多数正常状态下的应用程序中,【安装选项】设置为【单机安装】。此选项在下列情况中适用:下载至一个崭新的目标机器,编辑器更新版本后进行下载,目标机器中的 Runtime 运行失败时进行下载。

6  右击【目标】节点,然后单击【下载】。

7 当 Vijeo-Designer 中显示下载完成时,如果您想取走CF卡/SD卡或 USB 驱动器,请确保CF卡/SD卡读取器或 USB 驱动器已经完成读写。

8 插入CF卡/SD卡,打开目标机器,从CF卡/SD卡中安装用户应用程序与 Runtime 系统文件。

将CF卡/SD卡插入目标机器的CF卡/SD卡插槽。

9  打开目标机器以将 Runtime 系统文件以及用户应用程序安装到目标机器。在目标机器中的CF卡/SD卡 DIP 开关中,请确保开关 1 处于打开状态(DipSwitch1 = ON),使之可以从CF卡/SD卡中将应用程序加载至内存(闪存)中。当此开关为 OFF 状态时,目标机器将运行内存中的用户应用程序。数据一旦复制完毕,Runtime 与应用程序开始运行。

10 在目标机器中插入 USB 驱动盘,从此 USB 驱动盘安装用户应用程序与 Runtime 系统文件。在目标机器的 USB 端口中插入 USB 驱动器。Runtime 系统文件与用户应用程序可以安装到目标机器中。数据一旦复制完毕,将重启 Runtime,接着开始运行应用程序。