我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 通过 USB 端口下载程序步骤
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1  使用 USB 下载电缆线连接编辑器所在 PC 的 USB 端口与目标机器。

2  开启目标机器中的 Vijeo-Designer Runtime 。

3  在 Vijeo-Designer【Navigator】窗口的【工程】页中,右击【目标】节点并单击【属性】来打开属性页。将【下载】属性设置为【USB】。

4 右击【目标】节点,然后单击【下载】。

5  若在目标的属性中启用【保留Run-Time数据】属性,下载至目标的对话框将弹出。请确认下载,并选择是否要删除所有的run-time数据,包括配方数据、安全性数据和目标系统设置,这些run-time数据已经在目标的属性中被确认要保留。如果您需要删除所有的 Runtime 数据(例如,数据记录、报警、视频以及快照),以及您之前选择保留的配方、安全数据和目标系统设置,请选择此对话框,然后点击【是】。

6 如果下载至 iPC 或 XBTGTW 中,目标机器将重启,并显示 Windows 登录屏幕。登录之后,打开 Vijeo-Designer Runtime。此时 iPC 或 XBTGTW 中将出现一个对话框,表示正在建立编辑器与目标机器之间的连接。请不要关闭此对话框。