[Q&A]Vijeo Designer V6.2 通过串口下载程序
1.用下载电缆将 PC 编辑器与目标机器连接起来。
XBTZG915
XBTGT1000 系列:将下载电缆(XBTZG915)上的 9 针连接器连接至目标【下载】属性中定义的电脑的 COM 端口,并将 mini-DIN 连接器连接到目标机器上的【Tool】连接器端口。
XBTZG925
XBTGT1000 系列:将下载电缆(XBTZG925)的USB端连到 PC 的 USB 端口,并将 mini-DIN端连接到目标机器的工具连接端口。
2.打开电源启动 Vijeo-Designer Runtime。
3.在 Vijeo-Designer【Navigator】窗口的【工程】页中,右击【目标】节点并单击【属性】来打开属性页。
将【下载】属性设置为【串行】。
选择 PC 编辑器上要连接下载电缆的 COM 端口。对于【USB】/【串行】下载电缆(XBTZG925)通常选择 COM3。
在【波特率】属性栏,选择该 COM 端口支持的最大传输速率.
4. 右击【目标】节点,然后单击【下载】。
5. 若在目标的属性中启用【保留Run-Time数据】属性,下载至目标的对话框将弹出。请确认下载,并选择是否要删除所有的run-time数据,包括配方数据、安全性数据和目标系统设置,这些run-time数据已经在目标的属性中被确认要保留。如果您需要删除所有的 Runtime 数据(例如,数据记录、报警、视频以及快照),以及您之前选择保留的配方、安全数据和目标系统设置,请选择此对话框,然后点击【是】。
通过网络成功地将用户应用程序下载至目标机器之后,Vijeo-Designer Runtime 就会加载并运行该程序。
是否有帮助?