FA267270
FA267270
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Twido的CANopen总线主站模块TWDNCO1M的工作、运输海拔高度是多少?
所属产品线:
Twido
解决方法:
海拔高度:
工作高度:
0…2000m;
运输高度:
0…3000m。
首次发布日期:
2015/8/25
修订日期:
2015/8/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Twido
探索更多
范围:
Twido