我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Modicon M340的模拟量输出模块BMXAMO0410连接到TELEFAST ABE7CPA21,使用什么电缆连接?
所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXAMO0410模块可连接到 TELEFAST ABE7CPA21

该模块使用以下电缆之一来连接:

BMXFCA150:长 1.5 米(4.92 英尺);

BMXFCA300:长 3 米(9.84 英尺)

BMXFCA500:长 5 米(16.40 英尺)