我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Twido一体型本体控制器的操作环境温度是多少?
所属产品线:
Twido

解决方法:
型号操作环境温度
TWDLCAA10DRF0 55°C
TWDLCDA10DRF
TWDLCAA16DRF
TWDLCDA16DRF
TWDLCAA24DRF
TWDLCDA24DRF
TWDLCAA40DRF 75% 荷载条件下为 :0 55°C
在满载条件下为 :0 到 45°C
TWDLCAE40DRF
TWDLCDA40DRF
TWDLCDE40DRF