FA267378
FA267378
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]STB 基本型模块和标准型模块可以在一个岛中混合使用吗?
所属产品线:
Modicon Advantys STB
解决方法:
可以的,基本型模块和标准型模块可以在一个岛中混合使用。
首次发布日期:
2015/8/25
修订日期:
2015/8/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon STB I/O
探索更多
范围:
Modicon STB I/O