我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]FBX的熔断器隔室优势?
所属产品线:
FBX

解决方法:

熔断器安装于绝缘的熔断器舱内。FBX的熔断器舱集成在气室内,具有以下优点:

熔断器水平放置,方便在狭窄空间内熔断器的更换(如:户外环网单元)

利用SF6气体实现熔断器舱的主体部分的绝缘

熔断器舱主体放置于气室内,免受外部环境因素的影响

熔断器舱舱盖放置于气室外,方便熔断器的安装与更换

熔断器舱舱盖的绝缘强度通过空气绝缘距离保证,而不是通过压缩绝缘材料以实现

空间的密闭来实现,有效的防止了由于材料形变及污染而可能导致的绝缘失效

可选:防水型熔断器隔室。