我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]FBX的如何扩展?
所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX-E的扩展

FBX-E为二次配电应用提供了可扩展的配置方案

依据安装要求,通过各功能单元的自由拼接,可实现多种组合方案

每台FBX-E均可向左边或右边扩展,为中压开关柜的排列和选择提供了极大的灵活性

FBX-E在安装和扩展连接时,无需任何的气体处理

最大电流:630 A