我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EZD160/250相间隔板规格:一套(3个),用于68mm厚度产品的4极订货号是多少?
所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

订货号为:EZDFASB4PN(68mm厚度产品包括:EZD160/250A 25kA/36kA 4极固定式及其插入式,50kA产品,漏电保护断路器,以及50kA电动机保护断路器)