问题描述:
BMXDDM3202K如何接线?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMXDDM3202K 模块是一个通过 40 针连接器连接的 24 VDC 离散量模块。它是一个正逻辑模块:它的 16 个输入通道接收来自传感器的电流( 漏型),它的 16 个输出通道为预执行器提供电流( 源型)。
BMXDDM3202K 模块与传感器和预执行器之间的连接显示如下:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMXDDM3202K 模块是一个通过 40 针连接器连接的 24 VDC 离散量模块。它是一个正逻辑模块:它的 16 个输入通道接收来自传感器的电流( 漏型),它的 16 个输出通道为预执行器提供电流( 源型)。
BMXDDM3202K 模块与传感器和预执行器之间的连接显示如下:

是否有帮助?