我们今天能为您提供什么帮助?

reflex iC60里面的O/C与auto/off分别指示什么功能?

问题描述:
reflex iC60里面的O/C与auto/off分别指示什么功能?

所属产品线:
Reflex iC60

解决方法:

无论是断路器面板上的还是Ti24接口上的O/C和auto/OFF:前一个指示线路总的连接状态(包括里面的接触器部分和手柄部分),后一个指示的是断路器的分合闸状态(仅仅是手柄部分) 。如下图所示: