我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
什么是reflex iC60的热保护?
问题描述:
什么是reflex iC60的热保护?

所属产品线:
Reflex iC60

解决方法:

每一个控制命令的动作都会使得reflex iC60温度升高,如果reflex iC60在很短的时间内,接收了过多的控制命令,使得温度达到一定的值,过热保护功能会自动启动,以限制设备的温度上升以保持其使用寿命。这时,不能再对其进行控制了,状态指示灯快速闪烁橙色,直到5~25s之后,温度返回到一定的值,然后才就可以进行控制了。

如果给一个命令的时候出现了过热,那么这个命令就动作不了,在过热保护结束之后再动作。如果在给一个命令之后过热时,再给一个命令,两个命令抵消了,过热保护解除后不再动作。

如下图所示:
1.jpg