我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXDDM16025(H)如何接线?
问题描述:
BMXDDM16025(H)如何接线?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDDM16025(H)模块是一个通过 20 针端子块连接的 24 VDC 离散量模块。它是一个正逻辑模块: 它的 8 个输入通道接收来自传感器的电流( 漏型)。 8 个隔离型继电器输出既可以在直流电 (24 VDC) 下运行, 也可以在交流电 (24...240 VAC) 下运行。

BMXDDM16025(H)模块与传感器和预执行器之间的连接显示如下: