问题描述:
BMXDAI1602(H)如何接线?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXDAI1602(H)模块可以使用24VAC电源,还可以使用24 VDC(正逻辑或负逻辑)。
一、使用AC电源,BMXDAI1602(H)模块与传感器之间的连接如下图所示:

二、使用DC电源,BMXDAI1602(H)模块与传感器之间的连接如下图所示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMXDAI1602(H)模块可以使用24VAC电源,还可以使用24 VDC(正逻辑或负逻辑)。
一、使用AC电源,BMXDAI1602(H)模块与传感器之间的连接如下图所示:

二、使用DC电源,BMXDAI1602(H)模块与传感器之间的连接如下图所示:

是否有帮助?